This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:控制环路设计的优缺点

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1393540/tms320f280039c-the-pros-and-cons-of-control-loop-design

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

尊敬的 Champ:

对于数字电力输送应用、通常会看到运行控制环路、要么设计为使用以下 PWM 然后触发 ISR、要么设计固定频率(例如50kHz)、然后执行 一次控制环路。  

客户常问的问题是、 每种方式的控制环路设计有哪些优缺点?  

专家是否会明确解释两者之间的差异、或根据设计方法之一? 还是完全取决于用户的习惯?

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    使用的是什么拓扑?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    这是我在最后一个问题中提出的问题:  

    Unknown 说:
    专家会明确解释它们之间的差异吗? 还是完全取决于用户的习惯?[/报价]

    那么、它是否基于此处使用的不同拓扑、然后决定设计哪个控制环路? 或者它不是100%相关?

    感谢您提供的投入。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Champ:

    是否有任何输入?

    尝试在此处获取一些知识 以帮助 用户 解决此类设计问题。

    感谢您的评论。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    很抱歉这么晚才回复。 您可以详细说明您的两个案例吗? 我不太明白。

    1. 运行控制环路要么设计有以下 PWM、然后触发 ISR

    2.固定频率(例如50kHz)、然后执行 一次控制循环。  

     

    此致、

    Chen