This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:电压读数稳定性问题:采用32引脚控制器封装时的波动

Guru**** 2941420 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1386843/tms320f2800157-q1-voltage-reading-stability-issue-fluctuations-with-32-pin-controller-package

器件型号:TMS320F2800157-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F2800157

工具与软件:

大家好!

我正在使用 TMS320F2800157、(F280015x_32RHB)封装为32引脚。

当我尝试使用电阻为 R1 = 200千欧且 R2 = 10千欧的分压器读取 Vin = 50伏的电压时、我在使用 Launchpad 时得到正确的值。 不过、当我使用32引脚控制器封装读取电压时、电压在42伏和51伏之间波动。 有人能帮我理解为什么会发生这种情况以及如何解决这个问题吗?

谢谢、此致、

Siva Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siva、

    对于32引脚封装、是否确保将 ADC 配置为使用外部基准?  在该器件上没有用于 VREFHI 的引脚排列、它直接连接到 VDDA 以设置转换范围。  LP 上的80引脚封装将具有 VREFHI 引脚输出、并可选择内部基准或外部基准  我们的大多数示例都可能设置为使用内部基准、如果仍使用32引脚设置该位、则会提供非理想转换。

    最后、由于 VREFHI 连接到32引脚上的 VDDA、因此您可以在 VDDA 移动/变化时看到满量程变化。  因此、在 ADC 转换时、您的电源容差会存在某种关系。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    我已经配置为32引脚封装、它用作外部电压基准。 但是、它无法正常工作。 当我施加30伏的电压时、读数介于25到26.9伏之间。 我在 ADC 引脚处使用万用表手动测量分压器电压、结果显示了正确的电压。

    谢谢!  

    Siva Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siva、

    当您说它适用于 LP 时、您能在第一篇文章中澄清一下吗?  是否要将 LP 配置为使用外部基准并将 J15连接到 VDDA?  我想排除定制 PCB 在使用 VDDA 作为参考时的任何原理图问题与一些运行差异。

    您是否也可以在32引脚 PCB 上测量 VDDA?  如果这不是3.3V、则它将线性调节 ADC 转换。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    "对不起,我不是这个意思。"

    我已经在 LaunchPad 中配置了外部模式。 我在测量 ADC 值时将3.3V 连接到 LaunchPad 上的 VReference。 我在32引脚 PCB 上测量了 VDDA 处的电压、它正确地显示为3.3V。  

    为什么32引脚封装的 ADC 值读取不正确? 为什么只有32引脚封装才会出现此问题?

    谢谢  

    Siva Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siva、

    32引脚与80引脚内的器件是相同的、因此我预计行为上不会有很大差异。  主要区别在于 VREFHI 源耦合到32引脚中的模拟电源轨、因此它与内部基准或精密外部基准之间存在一些差异

    q1)在 LP 上、您能否确认与下面的接头连接了什么?  您是否将 J15:1路由到 LaunchPad 的 VDDIO/VDDA

    其他基准 VREFLO 也在内部连接到 VSSA。  如果存在边缘接地连接、这也可能导致转换发生变化。

    Q2)我想查看在 LaunchPad 与32引脚电路板上采样时的代码分布情况。  对于上面的电阻梯电路、您是否能够在每个电路板上采样50次、并将结果发布回此论坛?  这也会让我了解预期的范围等

    Q3)您是否已尝试增大32引脚电路板上的 ACQ_PS 以尝试对所有噪声求平均值/确保内部电容器已正确充电。

    Q4)如果可能、您能否共享连接到 VSSA 和 VDDA 的 PCB 布局图像?

    此致!

    Matthew