This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:了解对较新 TI 处理器的快速整数除法的支持

Guru**** 2538630 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1395718/launchxl-f28p55x-understanding-the-support-of-fast-integer-division-for-newer-ti-processors

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我正在尝试了解快速整数除法(FASTINTDIV)支持的处理器。 如果我查看该链接 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AGSsyMtMXB.5Z71OGBtdrg__C2000WARE__1kRFgrO__LATEST、 我会看到示例仅适用于 F2838x/003x/002x 和0013x、但如果我查看该链接 https://www.ti.com/lit/ug/spru566s/spru566s.pdf?ts = 1722574651513 、这表明该支持仅适用于 F28003x/002x/38x/P6x、如 表3-2所示。 浮点单元(FPU)类型描述。  

此时、对于 F280013x 和 F28P55x 对 FASTINTDIV 的支持、我感到困惑。 该支持是否可用于这些处理器? 当我尝试为 F28P55x 启用此功能时、我会遇到时钟问题、因为时钟配置不正确。

谢谢!

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aditya、抱歉存在冲突信息。 F280013x 和 F28P55x 没有 FINTDIV。 如有疑问、请查看器件数据表、并查找 FINTDIV。

    谢谢!

    SIRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    提及0013x 的地方不是文档。 这是一个 CCS 项目的 FINTDIV 示例。 您是否认为、如果我尝试在 F280013x 上运行 CCS 工程、我可能会遇到与时钟相关的类似问题? 是否会在某个地方更新或发布此信息、以确保人们获得有关此信息的准确信息?

    因此、基于这一点、我应该说只有以下处理器  F28003x/002x/38x/P6x 支持 FINTDIV?

    谢谢!

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    Alos F28P55x 数据表的早期版本中提到支持 FINTDIV、但现在已删除。 E2E 博文 TMS320F28P550SJ:F28P55x 上的快速整数除法(FINTDIV)支持- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛也对此进行了介绍。 因此、我无法完全依赖器件数据表来获取准确的信息。

    谢谢!

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aditya

    您的担忧都是有效的。 之前的数据表有错误、已被校正。 目前、数据表已提供有关 FINTDIV 的准确信息、因此是的、如果 DS 提到 FINTDIV、则表示器件具有 FINTDIV。

    您指的是哪个 F280013x FINTDIV 示例? 您能指出一下吗、我们可以纠正这个问题吗?

    谢谢!

    SIRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    在我的第一条消息中、我为您提供了 F280013x 示例的链接。 我将再次把这个链接放在这里、供您参考 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AGSsyMtMXB.5Z71OGBtdrg__C2000WARE__1kRFgrO__LATEST 

    谢谢!

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aditya、谢谢、是的、这需要修复/删除。 我会跟应用团队跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已创建 Jira、该问题将在此内容的下一次更新(C2000Ware v5.03.00)中修复