This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:示例编译期间出错

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1397550/tms320f2808-error-during-example-compilation

器件型号:TMS320F2808

工具与软件:

你(们)好

我下载了 TMS320F2808的示例。 Example_280xGpioToggle 工作正常。 但是、如果我尝试构建、example_280xHRPWM 会有以下错误。 如何解决这些问题?

  • gmake:***[DSP280x_DefaultIsr.obj]错误1 Example_280xHRPWM C/C++问题
  • gmake:***[DSP280x_ePWM.obj]错误1 Example_280xHRPWM C/C++问题
  • gmake:***[DSP280x_GlobalVariableDefs.obj]错误1 Example_280xHRPWM C/C++问题
  • gmake:***[DSP280x_PIECTRL.obj]错误1 Example_280xHRPWM C/C++问题
  • gmake:***[DSP280x_PieVect.obj]错误1 Example_280xHRPWM C/C++问题
  • gmake:***[DSP280x_SysCtrl.obj]错误1 Example_280xHRPWM C/C++问题
  • gmake:***[Example_280xHRPWM.obj]错误1 Example_280xHRPWM C/C++问题