This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:涉及 DCLF32.h 代码时程序卡住

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1394476/tms320f280039c-program-stuck-when-involving-the-dclf32-h-code

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

您好!

我现在正在设计 T 型三相双向逆变器、我想可以参考 TI 的参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-01606。 

不同硬件连接的 bcs、我从 f280039c 的 demo empty 工程构建程序。 但是,当我添加控制部分(DCL_runPI_c2)时,程序可以在调试模式下运行(我使用 JTAG XDS100V3调试器连接到 MCU ),但当我移除调试器并在独立模式下运行时。 程序停止(现象是无 PWM 输出、在主函数中写入的 LED 闪烁停止)。  

我试图将相关代码从 DCLF32.h 复制到我的代码中、可以正常工作。  

为什么如上所述、我无法通过直接包含 DCLF32.h 中的函数来使用它? 希望可以得到您的帮助。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您的代码目前是在独立运行和 JTAG 被连接时、还是只在 JTAG 被连接时运行?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    感谢您的答复。 它只能在连接 JTAG 时工作。 独立模式将无法正常工作(主循环中没有 LED 闪烁)。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我会将该线程再分配给我们的一位引导 ROM 专家。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否配置了引导模式引脚以从闪存引导?

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    感谢您的答复。 实际上、我已经使用以下设置将引导模式配置为"从闪存引导":

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于引脚、56K 上拉电阻可能较弱。  我们通常建议在引导模式引脚上放置4.7K 上拉电阻。

    此致、

    Joseph