This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:I2C 通信的器件地址请求

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1397623/launchxl-f28379d-request-for-device-addresses-for-i2c-communication

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

团队成员、您好!

我目前正在开发一个涉及 I2C 通信并需要以下引脚的器件地址的项目:

  • I2CA 的 SDA 和 SCL
  • I2CB 的 SDA 和 SCL

以下是我们使用的引脚配置:

  • I2CA:
    • SCL: GPIO105
    • SDA: GPIO104
  • I2CB:
    • SCL: GPIO41
    • SDA: GPIO40

您能否提供与这些引脚关联的器件地址、或者将我引导至我可以找到这些信息的位置?

提前感谢您的帮助。

此致、

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    此信息可以在 TRM 的 GPIO 寄存器部分以及任何 C2000Ware I2C SW 示例的 device.h 中找到、特别是 i2c_ex1_loopback。

    此致、

    Aishwarya.