This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:带有 BOOSTXL-3PHGANINV 的 TMS320F28379D Launchpad

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, TMS320F28379D, BOOSTXL-3PHGANINV, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1397577/tms320f28379d-tms320f28379d-launchpad-with-boostxl-3phganinv

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、、 BOOSTXL-3PHGANINVC2000WARE-MOTORCONTROL-SDKC2000WARE

工具与软件:

您好!

我刚刚开始尝试使用这种组合来运行永磁电机、但是从我所见的内容中几乎没有入门或相关示例?

我需要识别电机的电阻和电感等参数、然后使用无传感器 FOC 运行电机、这一点与 motorware 和28069M 的情况有所不同。 关于如何开始使用这些器件、是否有任何示例或想法? 是不是啊?  

与旧版 Motorware 套件相比、我们需要更大一点的软件余量和更高的开关频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 中提供了更新的 C2000电机控制软件解决方案。 对于带有 BOOSTXL-3PHGANINV 的 TMS320F28379D Launchpad、您可以查看下面的双轴电机解决方案:

    C:\ti\c2000\C2000_C2000SDK_5_02_00_00\solutions\boostxl_3phganinv\f2837x Ware_Motor

    [报价 userid="230459" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1397577/tms320f28379d-tms320f28379d-launchpad-with-boostxl-3phganinv "]我需要识别电机的电阻和电感等参数、然后使用无传感器 FOC 运行电机、类似于 motorware 和28069M。 关于如何开始使用这些器件、是否有任何示例或想法? 是不是啊?  [报价]

    对于更高性能的 F2837x 器件、我们不支持类似的 InstaSPIN 解决方案。 我们提供了 universal_motorcontrol_lab、它支持您的需求、但具有较低/中等性能的 C2000器件。

    C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor SDK_5_02_00_00\solutions\universal_motorcontrol_lab

    https://www.ti.com/lit/pdf/spruj26

    此致!

    Kevin