This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:在部署到硬件板的过程中发生以下错误关于错误。

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMDSCNCD28379D, TMS320F28377D, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1393772/tmdscncd28379d-the-following-error-occurred-during-deployment-to-your-hardware-board-errors-about

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DTMS320F28377DCCStudio

工具与软件:

您好!  

我有一个 TMS320F28379d 电路板(TMDSCNCD28379D)。 我最近一直有一个问题。 我通常是通过 Matlab 编程。

问题是:

错误:在部署到硬件板时出现以下错误:

部署到硬件板时出错。 有关更多详细信息、请查看上面的"将可执行文件下载到硬件"阶段。

我最近经常遇到这种情况。 我可以在一段特定的时间后进行调试。 但一切都是正常的(连接、电缆等)。

这一问题的原因是什么以及如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法支持 MATLAB 中的连接问题。 如果您使用的是 TI 软件、但无法连接、那么我们将能够提供帮助。 请寻求 MATLAB 的支持。

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 软件也出现同样的问题。 是否存在 时基硬件问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 Code Composer Studio 中、您可以使用目标配置"测试连接"吗? 请在此处发布您的输出日志。  

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我在 Matlab 中调试时;

    ***开始从 TI-COFF 提取调试信息***
    已加载:../unnamed.out、并标识为 TI-COFF
    已打开:../unnamed.dwo 以进行写入
    COFF -> DWO 转换成功完成。
    "###完成调用 postbuild 工具"Hex Converter"..."
    "###完成调用编译后工具"DWO 转换器"..."
    "###已完成更新依赖项文件..."
    "###已成功生成所有二进制输出。"

    C:\Users\Semih.ASCI\Desktop\Matlab Uyg\unassigned_ERT_RTW>退出/B 0
    使用 TI Code Composer Studio 在目标硬件上启动可执行加载序列。
    SLF4J:无法加载类"org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder"。
    SLF4J:默认使用无操作(NOP)记录器实现
    SLF4J: 有关更多详细信息、请参阅 www.slf4j.org/codes.html。

    ***用户输入:
    目标配置:C:\PROGRA~1\MATLAB\R2024a\toolbox\c2B\tic2000/CCS_CO~1/F28377~1.CCX
    程序名称:C:\Users\Semih~1.ASC\Desktop\MATLAB~1\unnamed.out
    板名称:*
    CPU 名称:C28xx_CPU1
    硬件名称:TI_Delfino_F2837xD
    从闪存引导:0

    ***正在启动调试会话...
    C28xx_CPU1:GEL 输出:
    存储器映射初始化完成
    C28xx_CPU1:如果在一个内核上完成擦除/编程(E/P)操作、则另一个内核不应从共享 RAM (SR)执行、因为它们用于 E/P 代码。 此外、CPU1将暂停以确定将运行闪存插件代码的 CPU 的 SR 所有权、之后将设置 CPU1以运行其应用。 在两个闪存组都编程后、可以从 SR 开始执行用户代码。
    C28xx_CPU2:GEL 输出:
    存储器映射初始化完成
    C28xx_CPU2:闪存编程器:警告:所配置的器件(TMS320F28377D)与检测到的器件不匹配()。 闪存编程操作可能会受到影响。 请考虑修改您的目标配置文件。

    ***调试会话名称:德州仪器(TI) XDS100v2 USB 调试 Probe_0/C28xx_CPU1
    ***电路板名称:Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0
    *** CPU 名称:C28xx_CPU1.

    ***正在连接至目标...

    ***正在将程序加载到目标...
    严重问题:C28xx_CPU1:文件加载程序:验证失败:地址0x000000@Program 不匹配。请验证目标存储器和存储器映射。

    严重:C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\Users\Semih~1.ASC\Desktop\MATLAB~1\unnamed.out:发生数据验证错误、文件加载失败。

    严重:文件:C:\Users\Semih~1.ASC\Desktop\MATLAB~1\unnamed.out:发生数据验证错误、文件加载失败。
    严重:加载"C:\Users\Semih~1.ASC\Desktop\MATLAB~1\unnamed.out"时出错:文件:C:\Users\Semih~1.ASC\Desktop\MATLAB~1\unnamed.out:发生数据验证错误、文件加载失败。
    org.mozilla.javascript.WrappedException:packed com.ti.ccstudio.environment.ScriptingException:加载"C:\Users\Semih~1.ASC\Desktop\MATLAB~1\unnamed.out"时出错:文件:C:\Users\Semih~1.ASC\Desktop\MATLAB~1\unnamed.out 发生数据验证错误、文件加载失败。 (C:\PROGRA~1\MATLAB\R2024a\toolbox\c2B\TIC200~2/CCS_CO~1/RUNPRO~1.JS#169)
    位于 org.mozilla.javascript.context.throwAsScriptRuntimeEx(context.java:1693)
    请访问 org.mozilla.javascript.MemberBox.invoke(MemberBox.java:160)
    请访问 org.mozilla.javascript.NativeJavaMethod.call(NativeJavaMethod.java:204)
    请访问 org.mozilla.javascript.optimizer.OptRuntime.call1(OptRuntime.java:66)
    位于 org.mozilla.javascript.gen.c1._c0 (C:\PROGRA~1\MATLAB\R2024a\toolbox\c2B\TIC200~2/CCS_CO~1/RUNPRO~1.JS:169)
    请访问 org.mozilla.javascript.gen.c1.call(C:\PROGRA~1\MATLAB\R2024a\toolbox\c2b\TIC200~2/CCS_CO~1/RUNPRO~1.JS)
    位于 org.mozilla.javascript.contextFactory.doTopCall(ContextFactory.Java:340)
    位于 org.mozilla.javascript.ScriptRuntime.doTopCall(ScriptRuntime.java:2758)
    请访问 org.mozilla.javascript.gen.c1.call(C:\PROGRA~1\MATLAB\R2024a\toolbox\c2b\TIC200~2/CCS_CO~1/RUNPRO~1.JS)
    位于 org.mozilla.javascript.gen.c1.exec (C:\PROGRA~1\MATLAB\R2024a\toolbox\c2B\TIC200~2/ccs_CO~1/RUNPRO~1.JS)
    位于 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.evaluateScript(Main.java:503)
    请访问 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFileSecure(Main.java:425)
    请访问 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFile(Main.java:391)
    请访问 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processSource(Main.java:382)
    请访问 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFiles(Main.java:179)
    位于 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main$IProxy.run(Main.java:100)
    请访问 org.mozilla.javascript.Context.call(Context.java:528)
    请访问 org.mozilla.javascript.ContextFactory.call(ContextFactory.java:450)
    位于 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.exec(Main.java:162)
    请访问 com.ti.ccstudio.apps.internal.scripting.RunScript1美元.run(RunScript.java:89)
    由以下原因导致:com.ti.ccstudio。scripting.environment.ScriptingException:加载"C:\Users\Semih~1.ASC\Desktop\MATLAB~1\unnamed.out"时出错:文件:C:\Users\Semih~1.ASC\Desktop\MATLAB~1\unnamed.out:发生数据验证错误、文件加载失败。
    请访问 com.ti.debug.engine.scripting.Memory.loadProgram(Memory.java:932)
    位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 源代码)
    位于 java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 源代码)
    位于 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 源代码)
    请访问 org.mozilla.javascript.MemberBox.invoke(MemberBox.java:145)
    ... 18更多
    ###由于错误而导致无标题中止的构建过程。
    构建的主要模型目标:

    模型操作重建原因
    ======================================================================
    无标题失败的代码生成信息文件不存在。

    0个已构建的型号(0个型号已更新)
    构建持续时间:0h 0m 30.11s
    错误:在部署到硬件板时出现以下错误:

    部署到硬件板时出错。 有关更多详细信息、请查看上面的"将可执行文件下载到硬件"阶段。

    我想是否存在硬件问题? 因为集线站上出现了变形。 (31引脚与32引脚之间)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、我们无法支持 MATLAB/Simulink 的连接问题。 如果您使用的是 TI 软件、但无法连接、那么我们将能够提供帮助。 请寻求 Mathworks 的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不仅仅使用 Matlab、 并在两者使用时获得相同的故障。

     

    当 LED 闪烁示例调试时会显示此图像。 此代码 CCS 示例。

    很抱歉、您没有关注这个问题。 每当我尝试编程(针对 Matlab 和 CCS)时、我都会遇到这些错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们重点看一下 CCS 问题。

    您可以在 Code Composer Studio 中打开目标配置文件吗、您可以测试连接吗?   https://www.youtube.com/watch?v=o_2iMqZ1EbU

    如果按照这些说明手动启动调试会话、是否能够连接到器件?  https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-main.html#launching-a-debug-session

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:  

    我解决了问题。 更换 HSEC 连接器后、不再出现任何问题。 HSEC 引脚上的触点松动。 所以我意识到我不是在编程。 现在一切都很好。 感谢您的帮助。