This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:USB 引导加载程序与 SCI 引导加载程序

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1396531/tms320f28388d-usb-boot-loader-vs-sci-boot-loader

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

大家好!  

我已经在一周内积极着手开发 F28388D 上的 USB 引导加载程序解决方案、我不得不将控制卡上的时钟更改为20MHz、并能够将 USB 置于引导模式、而我可以在设备管理器中看到这一点、但我有以下问题:

  1. 现在我看到了导致 DSP 在 设备管理器中显示为漂亮的"Stellaris 器件固件升级"的引导加载程序、但是我看到在论坛上我们需要将闪存内核代码放到 DSP 上、而且还没有为 F28388D 做好准备!! 许多人建议使用很多技巧来迁移 F2837xD 的闪存内核等、但实际上、这不是一个很好的解决方案、那么如果没有为其开发的内核、TI 如何验证他们的引导加载程序是否可以正常工作? 我在这里遗漏了什么吗? [ 此处为原始帖子]

  2. 那么、如果我不想为 F28388D 制作 USB 内核、是否能够使用引导加载程序? 如果是、那么按照 F2837xD 的步骤将.out 文件转换为应用程序的.dat 文件就足够了吗?

  3. 如果第二个问题的答案是肯定的、我如何才能保证安全? 我想用密码锁定我的代码,不允许从 DSP 读取它,我的应用程序一旦运行,它会解锁自己...

提前感谢

John