This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:"Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0/C28xx_CPU1:必须在加载程序之前连接目标。"

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1396641/tms320f2800137-texas-instruments-xds110-usb-debug-probe_0-c28xx_cpu1-target-must-be-connected-before-loading-program

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHTEST2

工具与软件:

您好!  

我有问题。
我从 CCS 中复制了正确的工程。
我没有修改复制的项目中的任何内容、编译完成了、但当我开始调试时、会出现以下错误。
"德州仪器(TI) XDS110 USB Debug Probe_0/C28xx_CPU1:必须在加载程序之前连接目标。"
原始工程没有问题。
为什么会发生这种情况?
复制的 CCXML 不会出现问题、正常完成 Test Connect、并且复制项目生成的输出文件将正常写入 UniFlash。
只是 CCS 调试连接不起作用。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您指的是哪个工程? 这种情况仅适用于一个工程还是全部工程?

    为了澄清一点、您是启动目标配置、但在连接到 CPU 时遇到了问题? 您是否使用了评估板/根本改变了引导引脚/开关?

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    您指的是哪个工程?
    =>我是指 CCS 项目。

    这种情况仅适用于一个工程还是全部工程?
    =>从 CCS 复制的所有工程都是这样的。

    为了澄清一点、您是启动目标配置、但在连接到 CPU 时遇到了问题?
    =>在 CCS 中启动 Debug 时、编译后 CPU 不会连接。

    您是否使用了评估板/根本改变了引导引脚/开关?
    =>硬件没有问题。 我使用的是相同的硬件。 原始工程具有 CPU 访问权限。 只有复制的工程无权访问。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能向我介绍一下您为实现此错误而采取的确切步骤吗?

    为此、另请参阅我们的 JTAG 连接调试指南、并告诉我这是否有助于解决您的问题:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#introduction

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.在 CCS 中按 Ctrl+C 创建原始项目
    2. Ctrl+V 复制项目(例如,将 Test1项目(原始项目)复制到 Test2项目)
    3.编译(确定)
    4.运行调试
    5.出现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试右键单击目标配置、然后单击启动目标配置吗? 然后、您能否右键点击调试菜单中的 CPU1并选择连接选项?  

    此致、

    Allison