This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:是否需要 Id PI 环路调优?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1398398/tms320f28379d-id-pi-loop-tuning-is-required

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1386121/tms320f28379d-dual-axis-drive-reference-curves-of-id-iq-during-stable-operation/5301694?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Id%20PID#5301694

请参阅上面的主题、  

杨明回答: "是的。 你是对的。 此标识将与标识的参考值(=0)关闭。 您无需对 作为 Id&Iq PI/PID 控制器输出的 Vd 和 Vq 执行任何操作。 该 ID 不依赖于速度和负载。 "

问题:   

在此情况下、ID 引用应设置为零。 然而、在 FCL 中、Id/Iq 与 Vd/Vq 相互作用、并且涉及两个 PI 环路。 如果 Id_Feedback 在较长时间内保持非零、则 Id_ref 预计为零、表示 Id PI 环路的参数需要调优。 是这样吗? 您是否有调整 Id PI 环路的推荐原则?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果电机是 SPM 电机并且未在使用弱磁控制运行时、则基准 ID 始终设置为零。

     如果电机是 IPM 电机并且 MTPA 正在您的应用中使用、则参考 ID 将设置为非零。

    FCL 工程始终将参考 ID 设置为零。

    您可以在网站上找到许多有关 PI/PID 调优的论文。 或者、您可以查看 C2000Ware 中如下所示的指南。

    PID 控制器调优指南.pdf:C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\libraries\control\DCL\c28\docs