This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376S:SCI 系统缺少 API 指南。

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1397984/tms320f28376s-missing-api-guide-for-the-sci-system

器件型号:TMS320F28376S
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!  

大多数 C2000Ware 控制器的 SCI 系统似乎都缺少 API 指南。 我附了一张照片。  

这是已知问题吗?

此致、
JmH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此问题已在较新版本的 C2000Ware 中得到解决。 您可以 从此处下载最新版本 v5.02

    谢谢!

    Arnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnav、  

    请单击此链接: SCI 模块—F2837xS API 指南(TI.com)。

    你会发现它不起作用,而所有其他的都起作用。  

    在 C2000Ware 中的什么位置可以找到 API 指南? 我一直在使用互联网浏览器查看 API 指南。

    此致、
    JmH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在下找到适用于您的器件的 API 指南 [C2000WareInstallation]\device_support\f2837xs+ docs\index.html . 您也可以在 TI Resource Explorer 中在线获取该演示文稿。

    我看到您提供的链接存在问题。 感谢您指出这一点、我们将进行更新以反映 最新的 SDK 文档。

    谢谢!

    Arnav