This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28335:随机周期后中断停止

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28335, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1398338/tmdscncd28335-interrupt-stop-after-random-periods

器件型号:TMDSCNCD28335
Thread 中讨论的其他器件: UCC21520

工具与软件:

TMDSCNCD28335用作微型逆变器控制器。 电路板的电源独立于主电路。

如果逆变器的输入电压低于24V 且 输出电压约为100 VAC_rms、则系统正常工作。 但是、当输入电压较高时、控制器只能工作几个交流周期并停止工作、因为 ePWM 寄存器中的值似乎是固定的(猜测中断失败)。 控制器以开环方式工作。  代码现在正在闪存中运行、没有连接调试探针。 如果运行调试、在我点击"运行"按钮后会显示一条低功耗模式警报、然后是 CCS 击穿。 此外、如果控制器 在没有主电路的情况下运行、28335的输出信号与桥式驱动器 UCC21520的输出信号一样正常。

这是逆变器系统的波形。 黄线表示28335输出信号、绿线表示输出交流电压