This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:DP83822I

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1397787/tms320f28379d-dp83822i

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

您好、先生、

我使用的是 TI DSP TMS320F28379D 微控制器。 我想使用此板来实现以太网。 我不熟悉 DSP 编程、对为各种应用实施以太网的任何建议表示感谢。 您能否推荐适合此用途的以太网 IC? 此外、如果有任何代码可用于使用 TMS320F28379D 实现以太网、请告知我。 因为我不熟悉这个。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="463924" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1397787/tms320f28379d-dp83822i 能否推荐适合这一用途的以太网 IC?

    请参阅我们的 F28388D controlCARD、可在[C2000WARE]/boards/controlcards 中找到设计文件  

    在我们的 C28x MCU 中、只有 F2838X 支持以太网。 它基本上是 F2837X 的升级版本。  

    谢谢!

    Ben Collier