This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:在与 UMC 代码集成的同时、使用 TMS320F2800157面临定制电路板驱动程序问题

Guru**** 2867110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1398830/tms320f2800157-facing-the-issue-on-custom-board-driver-with-tms320f2800157-while-integrating-with-umc-code

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

UMC 代码用作平台软件并迁移到特定于定制电路板的软件。

定制电路板1 (DRV8353RS 设计)-使用24V 3A PMSM 电机通过 UMC 代码测试、在所有构建级别都能正常工作。

定制电路板2 (基于光耦合器的栅极驱动器设计)-使用24V 3A PMSM 电机通过 UMC 代码测试、在所有构建级别均可正常运行。

定制电路板3 (基于 IRS2186的栅极驱动器设计)-使用24V 3A PMSM 电机测试的 UMC 代码、它在 L2中工作、面临 L3和 L4构建级别的问题。

观察结果
#CB3软件使用24V 3A PMSM 电机进行了测试、并在 L2、L3和 L4下运行、消耗更多电流、JTAG 与调试模式断开连接
电压、您会受到一些冲击。 (userParams_M1.flag_bypassMotorId = true;)

当 userParams_M1.flag_bypassMotorId = false 时、电机以估算器模式运行、拉电流逐渐增加到3A、然后断开 JTAG。

您能不能指导我们对 UMC 代码所需的任何特定于硬件的更改。

谢谢。此致

Nithish Kumar P