工具与软件:
嗨、团队:
我已经使用 tms320f280049c 和 ganfet 开发了 BLDC 电机控制算法。 我对采样频率和 PWM 频率产生了困惑。 如果我将 PWM 频率设置为20kHz、并在10kHz 采样、则电机性能良好。 如果以相同速率设置 PWM 频率和采样频率、则电机运行不平稳。
所以请告诉我们如何根据 PWM 频率选择采样频率、及其对电机性能的影响。
谢谢!
Sathish
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我已经使用 tms320f280049c 和 ganfet 开发了 BLDC 电机控制算法。 我对采样频率和 PWM 频率产生了困惑。 如果我将 PWM 频率设置为20kHz、并在10kHz 采样、则电机性能良好。 如果以相同速率设置 PWM 频率和采样频率、则电机运行不平稳。
所以请告诉我们如何根据 PWM 频率选择采样频率、及其对电机性能的影响。
谢谢!
Sathish
你好、Ajay
[报价 userid="441251" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1383861/tms320f280049c-relation-between-pwm-frequency-and-sampling-frequency-in-motor-control-algorithm "]如果设置 PWM 频率和采样频率为同一速率、则电机运行不平稳。[/QUOT]从表面上看、FAST 估算器节拍 率运行 PWM 频率和占空比控制(假设为20kHz 节拍)。 您可以尝试使用通用电机控制 SDK、利用 PPB (POST 参数块)来消除应用程序在硬件 ADC 模块上的开销。 如果 TI 尚未将 x25或 x39 MCU 类转换为 x49、就很容易实现。 我们在 x49 MCU 上测试了 UMC-SDK 代码、它在电机参数控制和电流管理方面提供了很大的改进。
此致、