This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:适用于无人机 ESC (高电压/功率/速度)的参考设计和开发套件

Guru**** 2869520 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, LAUNCHXL-F28069M, BOOSTXL-DRV8305EVM, LAUNCHXL-F28379D, BOOSTXL-3PHGANINV, DRV8316REVM, DRV8353RS-EVM, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1396212/launchxl-f28069m-reference-design-and-development-kit-for-drone-esc---high-voltage-power-speed

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8305EVM、C2000WARE、 LAUNCHXL-F28379DBOOSTXL-3PHGANINVDRV8316REVM、DRV8353RS-EVMDRV8305

工具与软件:

我正在寻找一个电机驱动器参考设计和开发套件、以便帮助设计我自己用于无人机的 ESC (电子速度控制)。

我目前正在使用现成的 ESC、即使用无传感器梯形控制来驱动 BLDC 电机、但我也对使用无传感器 FOC 控制感兴趣(假设 FOC 可提高效率和/或噪声?)。

要求范围如下:

  • 功率:5kW 至25kW
  • 电压:60V 至120V
  • 轴转速:10,000转/分至40,000转/分

我当时看的是开发套件 LAUNCHXL-F28069M (控制板)和 BOOSTXL-DRV8305EVM (电源板)。

但是、BOOSTXL-DRV8305EVM 电源板的额定电压仅为45V 和15A。

我打算启动并运行开发套件、然后设计我自己的电源板(额定电压和电流更高)并将其与控制板一起使用。

或者是否有更好的开发套件更适合我的要求?

LAUNCHXL-F28069M 控制板是否合适?或者我应该查看其他东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    对于新设计、我们通常建议使用更新的第3代 C2000器件、该器件多年来具有许多特性/增强功能。 F2806x 是较旧的 Gen2器件。 可在下面找到更多列表:

    https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/c2000-real-time-control-mcus/overview.html

    [报价用户 id="617938" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1396212/launchxl-f28069m-reference-design-and-development-kit-for-drone-esc---high-voltage-power-speed "]

    要求范围如下:

    • 功率:5kW 至25kW
    • 电压:60V 至120V
    • 轴转速:10,000转/分至40,000转/分
    [报价]

    大多数逆变器评估板都以 BoosterPack 的形式提供。 我不认为有任何符合您的功率规格的标准。 以下可能是运行电压为100V 且峰值为30A 的 H 桥输出电流最接近的情况

    https://www.ti.com/tool/DRV8300DIPW-EVM 

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于电机控制软件(主要是 FOC)、请参阅 MCSDK 中的"universal_motorcontrol_lab"。 安装目录和指南。

    C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor SDK_5_02_00_00\solutions\universal_motorcontrol_lab

    https://www.ti.com/lit/spruj26 

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kevin、是否有任何使用 第3代 C2000的 LaunchPad 板?    LAUNCHXL-F28379D 是否适合   ?它是否能与我希望使用 Instaspin BLDC/FOC 的 Instaspin 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就电机控制软件而言、我本来希望使用 Simulink 模型、因为我已拥有使用这些模型的所有许可证。  您是否可以为使用梯形和 FOC 无传感器算法的 BLDC 电机推荐电机控制 Simulink 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢 Kevin、是否有任何使用 第3代 C2000的 Launchpad 电路板可用?    LAUNCHXL-F28379D 是否适用   ?它是否能与我希望使用 Instaspin BLDC/FOC 的 Instaspin 配合使用?[/QUOT]

    请考虑使用 F28002x、F28003x、F280013x 或 F280015x。 所有器件都有 LaunchPad、并在  UNIVERSAL_MOTORCONTROL_LAB (基本上是 InstaSPIN)中受支持。

    [报价用户 id="617938" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1396212/launchxl-f28069m-reference-design-and-development-kit-for-drone-esc---high-voltage-power-speed/5342499 #5342499"]关于电机控制软件、我希望使用 Simulink 模型、因为我拥有使用这些模型的所有许可证。  对于使用梯形和 FOC 无传感器算法的 BLDC 电机、您是否可以推荐电机控制 Simulink 模型?[/QUOT]

    当然、Mathworks 具有一些出色的 MC 示例。 但我不知道梯形控制模型。

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kevin、有如此多的 Launchpad 电路板、很难知道要获取哪一个!  

      F28002x、F28003x、F280013x 或 F280015x 有何区别?   

    LAUNCHXL-F28379D 不是第3代 C2000吗?

    我们需要一个能够高速旋转电机(例如、最高40,000rpm)的 CPU。  为了实现这一点、我应该看看具有最高时钟速度的 CPU 吗?

    典型的电机 将来自 Neumotor...

    https://neumotors.com/brushless-motor-manufacturing/

    BOOSTXL-DRV8305EVM 电源板似乎与 F28002x、F28003x、F280013x 或 F280015x Launchpad 不兼容?

    看起来只有以下升压板与这些 Launchpad (所有这些都具有很低的功耗/电压)兼容、

    • BOOSTXL-DRV8323Rx  
    • BOOSTXL-3PHGANINV  
    • DRV8316REVM
    • DRV8353RS-EVM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

      F28002x、F28003x、F280013x 或 F280015x 有何区别?   [报价]

    它们有很多相似之处、但不同之处在于外设支持(类型/版本也可能不同)、存储器大小、CPU 频率、成本等 查看下面的内容将有助于解释这些原因。

    https://www.ti.com/lit/spru566 

    LAUNCHXL-F28379D 不是第3代 C2000吗?

    是的。 universal_motorcontrol_lab 软件在此器件上不直接提供、但需要做一些移植工作。

    我们需要一个能够高速旋转电机(例如高达40,000 rpm)的 CPU。  要实现这一点、我应该看看具有最高时钟速度的 CPU 吗?[/QUOT]

    这取决于您使用的控制类型和算法以及您需要生成的电频率(基于给定 RPM 的极对)。  需要 考虑 PWM 频率并控制所需的 ISR 频率、然后确定 ISR 的执行所需时间(周期数)。 也就是说、是否需要更高 MHz 的 CPU 之前、很难不考虑许多方面。

    BOOSTXL-DRV8305EVM 电源板好像与 F28002x、F28003x、F280013x 或 F280015x Launchpad 不兼容?

    它具有硬件兼容性。 可能需要稍微调整该软件以适用于 DRV8305。

    此致!

    Kevin

    [/quote][/quote]