This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:工作温度

Guru**** 2830185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1398739/tms320f28335-operating-temperature

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

尊敬的专家:

关于 F28335芯片的工作温度是-40°C -150°C、-85°C、结温是-40°C、现在我测试在97°C 长时间运行2个小时可以继续工作、请问以哪个工作温度为准?

此致

Anka Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anka、

    150C 的 Tj 是器件可以承受的最大绝对值、但这不是我们应该正常运行的范围。

    对于您的问题、我们需要根据环境温度和器件消耗的功率来计算器件的 Tj;使用公式我们可以得出 Tj。   https://www.ti.com/lit/pdf/spra953 

    这些器件不会指定 ROC Tj、而是给出不同器件等级支持的 Ta。

    只有"A"版本限制为85C Ta、"S"和"Q"版本都可高达125C Ta。

    对于给定系统、客户需要评估电流消耗以及 Tamb 或 Tcase、除了 DS 中的热指标外、还需要使用上面的应用手册来推导 Tj。

    我们肯定希望 Tj 低于150C (我很确定如果您的 Tamb=97就可以 )。  我认为在本例中、我们还将看到 Tj 低于125°C。

    我唯一的其他评论是、如果客户正在使用"A"器件并且他们处于 Tamb = 97中、则这超出了 DS 规范、他们需要将器件切换到"S"或"A"器件。

    此致!

    Matthew