This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:调用 ISR 函数内部的函数

Guru**** 2673895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1397875/launchxl-f280025c-call-a-function-inside-isr-function

器件型号:LAUNCHXL-F280025C

工具与软件:

你(们)好

我有一个名为"cpuTimer0ISR ()"的中断函数。 我想在该 ISR 函数中调用另一个函数。  


__interrupt void cpuTimer0ISR (){
 

another_function();

}

它是否 可能/合适? 你有什么建议吗?  


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以从你的 ISR 内部调用其它函数。 您还可以选择将其设置为内联函数以减少延迟时间、而不是分支到另一个函数。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    感谢您的答复。 使用内联函数是合理的。 我会考虑的。