This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:需要在 TMS320F280039C 微控制器中建立 CAN 协议

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1396829/tms320f280039c-need-to-establish-can-protocol-in-tms320f280039c-microcontroller

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

我 使用了 示例5来建立 CAN 通信、但它不起作用任何人都可以帮助我(我不会收到任何信号)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Varun、

    您能否描述您到目前为止在示例5中所做的工作?  我只是想了解哪个器件不适合您。  您在使用什么类型的硬件?

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚使用了 f280039c 固定板中的示例5、并根据给定的数据( GPIO 5作为 Rx 、 GPIO 4作为 TX )但在 DSO 中没有得到任何信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 CAN 检测到有一个显性位将总线保持在低电平、则不会发送。  观察 CAN 事务的最佳方式是连接 CAN 分析仪(PeakCAN 等)或另一个 LaunchPad。  您是否能够连接到这些设备中的任何一个?

    谢谢!

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个工作的另一个品牌控制器,它已经在它的验证代码,我们正在我们的产品中使用它,我可以使用该 CAN 网络 获取输出

    谢谢  

    Varun  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Varun、

    请准确描述您在测试用例中所做的工作。  示例5可用于发送或接收。  您如何配置它?  如果用作发送、您可能看不到 CANTX 引脚上有任何活动、因为节点可能会看到 CANBUS 为低电平。  如果用作接收、 则只有当节点在收发器之后发送 CANBUS 中的有效帧时、您才会在 CANTX 引脚中看到活动。  这就是我问您是否可以选择将 CAN 分析仪或任何其他 CAN 节点连接到 CAN 总线的原因。

    此致、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 tms320280039c LaunchPad 作为发送器、我正在使用另一个品牌的微控制器(该微控制器具有经过验证的代码)进行改进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定、默认情况下、Ex5处于传输模式。  您已经确认您已相应地设置 CAN 引脚 GPIO 以匹配 LaunchPad 收发器。  也请注意以下事项:

    -在 LaunchPad 上、通过开关 S4确保 GPIO4和 GPIO5处于 CAN 位置。  另外、确保 J14的 CANH 和 CANL 通过其 CANH 和 CANL 端子连接到工作微控制器的 CAN 总线。

    - Ex5的波特率设置为500kbps。  检查另一个具有经验证代码的接收微控制器也设置为500kbps、否则将不会进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您宝贵的时间我的问题得到纠正,问题是交换机 S4在相反的方向