This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:我的项目使用 TMS320F28P55x 器件、并且尝试生成 bin 文件、但收到错误消息

Guru**** 2516820 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1399463/tms320f28p550sj-my-project-use-tms320f28p55x-part-and-i-try-to-generate-bin-file-but-get-error

器件型号:TMS320F28P550SJ
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

构建目标:"qS2_20240812_Rev1_V1_T26Y30R2A7_THD.out"
调用:C2000链接器
"C:/ti/ccs1271/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000 C"-v28 -ml -mt -cla_support=cla2 --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu0 -O3 --fp_mode=relaxed --advice /ti/ccs1271/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/lib:performance=all --define=_debug --define=_flash --a7_hd=10063 --/ti/c2000/C2000Ware_5_02_00_00 /ti/ccs1271/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include /syscfg/board.obj /syscfg/c2000ware_libraries.obj /device/device.obj /device/f28p55x_codestartbranch.obj /libraries/cla1_math_library_datarom_fpu32_eabi.lib

完成目标构建:"qS2_20240812_Rev1_V1_T26Y30R2A7_THD.out"

构建辅助目标:"qS2_20240812_Rev1_V1_T26Y30R2A7_THD.hex"
调用:C2000十六进制实用程序
"c:/ti/ccs1271/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/hex2000 --diag_wrap=off -o "qS2_20240812_Rev1_V1_T26Y30R2A7_tHD.hex""qS2_20240812_Rev1_T26Y30R2A7_tHD.out"
转换为扩展 Tektronix 格式...
"qS2_20240812_Rev1_V1_T26Y30R2A7_THD.out" codestart => codestart
"qS2_20240812_Rev1_V1_T26Y30R2A7_THD.out".TI.ramfunc =>.TI.ramfunc
"qS2_20240812_Rev1_V1_T26Y30R2A7_THD.out".switch =>.switch
"qS2_20240812_Rev1_V1_T26Y30R2A7_THD.out".const =>.const
"qS2_20240812_Rev1_V1_T26Y30R2A7_THD.out".text =>.text
"qS2_20240812_Rev1_V1_T26Y30R2A7_THD.out".cinit =>.cinit
完成了次级目标构建:"qS2_20240812_Rev1_V1_T26Y30R2A7_THD.hex"

"C:/ti/ccs1271/ccs/utils/tiobj2bin/tiobj2bin "qS2_20240812_Rev1_V1_T26Y30R2A7_THD.out""qS2_20240812_Rev1_V1_T26Y30R2A7_THD.bin""C:/ti/ccs1271/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/ofd2000 "C:/ti/ccs1271/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/hex2000 "C:/ti/ccs1271/ccs/utils/tiobj2bin/mkhex4bin "
Makefile:190:目标"post-build"的配方失败
警告:数据正在写入自动生成的文件 QS2_20240812_Rev1_V1_T26Y30R2A7_THD.x01
"c:"不被识别为内部或外部命令、
可操作的程序或批处理文件。
gmake[2]:[post-build]错误255 (已忽略)

****构建完成****