请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025C 工具与软件:
尊敬的 Champs:
客户使用 Input-Xbar 将 GPIO0上的信号路由到 ePwm4模块作为其同步信号、然后使用该信号作为 T1事件的触发源、并且 AQ 模块在 T1事件发生时将 PWM 设置为高电平。
然而、在测试过程中、我们发现 PWM AQ 延迟了170ns、原因是什么? 该延迟时间是否正常?
在下图中、通道1是路由到 ePWM4的同步信号、通道4是输出 ePWm4A PWM 波形。

谢谢!
Julia