This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:GPIO ->Input-XBar ->EWPM AQ、延迟时间过长

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1398169/tms320f280025c-gpio---input-xbar---ewpm-aq-delay-time-is-too-long

器件型号:TMS320F280025C

工具与软件:

尊敬的 Champs:

客户使用 Input-Xbar 将 GPIO0上的信号路由到 ePwm4模块作为其同步信号、然后使用该信号作为 T1事件的触发源、并且 AQ 模块在 T1事件发生时将 PWM 设置为高电平。

然而、在测试过程中、我们发现 PWM AQ 延迟了170ns、原因是什么? 该延迟时间是否正常?

在下图中、通道1是路由到 ePWM4的同步信号、通道4是输出 ePWm4A PWM 波形。

谢谢!

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    我相信我以前曾看到过这个问题、我会与其他 ePWM 专家讨论可能的根本原因、并与您联系。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Luke:

    我们现在有更新吗?

    谢谢!

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    170ns 的延迟对应于17个 SYSCLK、这是不常见的。 只要将信号作为外部同步源通过输入 XBAR 进行路由、就会有几个 CLK 周期的传播延迟。

    如果您在 TBCTR=0设置一个动作限定符、TBPHS 值为0、您看到相同的延迟吗? 也许延迟来自 T1逻辑。

    谢谢!

    Luke