This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:独立于 PWM 控制

Guru**** 2534710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1399455/tms320f28p650dk-pwm-independent-control

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

Dears、  

  客户如何使用 PWM7_A 和 PWM7_B 独立控制高侧和低侧电源开关
目前的问题是使用通道 A 或通道 B 只能控制一个电源开关、而另一个电源开关保持不变;或者同时控制两个电源开关;

无法 同时单独控制两个电源开关;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 CMPA 和 CMPB 独立控制 PWMA 和 PWMB 的占空比。 A 和 B 输出不需要相同或互补。

    谢谢!

    Luke