This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:将十六进制文件加载到 TMS320F280039C

Guru**** 2815805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1399732/tms320f280039c-load-hex-file-to-tms320f280039c

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

您好!

CCS 会生成.out 文件、并且我将其加载到 MCU 中时、代码是否 运行正确。 当我生成并加载.hex 文件(Intel hex)时、该代码无法运行。 这是什么原因? 如何加载.hex 文件?

你能帮我吗?"

并使该选项生成.hex  

当我加载.hex 文件时、我有加载错误、 这是完整的错误日志

>> C28xx_CPU1:加载程序:程序的一个或多个部分落入了不可写入的存储器区域。 实际上、这些区域不会写入目标。 请检查链接器配置和/或存储器映射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可通过指定存储器宽度=16和 ROM 宽度=16来解决问题