This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:只能使用一个 CSS 项目来运行 CPU1&CPU2?

Guru**** 2345550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1398110/tms320f28p650dk-can-only-use-one-css-project-to-run-cpu1-cpu2

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们能否使用一个 CSS 项目来对 CPU1&CPU2进行编程、而不是每个 CPU 内核都有一个独立的项目?

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="571998" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1398110/tms320f28p650dk-can-only-use-one-css-project-to-run-cpu1-cpu2能否使用一个 CSS 项目来编程 CPU1&CPU2、而不是每个 CPU 内核都有一个独立的项目?

    否、在 CPU1和 CPU2上需要不同的代码。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben Collier:

    我的客户告诉他们何时使用 F28377D、他们可以使用一个项目来构建两个 CPU 程序。 您能告诉我 F28377D 和 F28P65之间有何不同吗?

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    我的客户告诉我、当他们使用 F28377D 时、他们可以使用一个项目来构建两个 CPU 程序。

    我不确定他们是怎么做到的... 这些器件之间没有任何变化会影响这个问题。

    此致、

    Ben Collier