This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:TMS320F28P65最大 ADC 错误

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1397923/tms320f28p650dh-tms320f28p65-max-adc-error

器件型号:TMS320F28P650DH

工具与软件:

TMS320F28P65 ADC 最大误差如何计算?

哪一个是恒定 误差?

哪一个是 随机 错误?

我知道 增益误差是 恒定误差,我可以通过固件校准

但该 随机 错误无法 通过固件进行校准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaures:

    这里没有"随机"错误规范。 上表中引用的所有误差规格都是静态形式的误差-增益、失调电压、INL、DNL。

    我想您是说动态误差。 这将反映在交流特性(SNR、THD、ENOB)中。

    此致、
    Ibukun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是!我的意思是 动态错误。  

    但如何计算最大 动态误差呢?

    相似最大 动态误差 LSB =(SNR^2 + THD^2 + SFDR^2 + SINAD^2 +其它^2)^0.5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为"最大动态误差"的概念在这里没有意义。   数据表中给出的交流特性数字是典型数字、并假设采用理想的设置条件。 大多数实际设置将具有一些额外的 SNR 源、这会影响 ENOB (有效位数)。 ENOB 通常是用于估算 ADC 中可能存在的动态误差大小的数字。 但是在应用板中、您可能需要使用 ADC 设置进行 FFT 分析、并计算 SNR 和 THD、以查看这些数字是多少。 根据电路设计和其他环境因素、测量结果可能接近 PAR 或更差的情况。