This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:TMS320F28027输入端口问题

Guru**** 2937580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1397733/tms320f28027-tms320f28027-input-port-issue

器件型号:TMS320F28027

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我们在 TMS320F28027上遇到问题。 我们将引脚配置为数字输入。 此引脚的电压大约为1.1V。 MCU 上电后、该电压稳定在1.1V。 对于大多数 DSP、他们都将该引脚识别为低电平状态。 但我们发现 DSP 的1个 PC 此引脚的寄存器状态不稳定、有时为高电平、有时为低电平。 并且我们将该 DSP 替换为新的 DSP、新的 DSP 可将1.1V 电压稳定地识别为低电平。 所以、我们认为在旧的 DSP 上必须发生一些错误。

能否帮我分析一下并找出根本原因?  

此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、您好!

    感谢您的耐心。

    当我有更多信息时、我会给您回复。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hadi:

    是否有任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poh、您好!

    根据数据表第8.4节"建议运行条件"中给出的测试和表征、 低电平输入电压 VIL 应介于 VSS–0.3和0.8V 之间。 否则、GPIO 进入不稳定工作点。