This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:ADC 检测误差

Guru**** 2816525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392813/tms320f280039c-q1-adc-sensing-error

器件型号:TMS320F280039C-Q1

工具与软件:

客户在 OBC 项目中使用了2个 F280039C-Q1、发现其中一个显示较大的温度检测误差。

进一步检查后、  

他们发现、 2个器件之间20k Ω 上拉电阻器的压降在以下电路中有所不同(测试时移除了下拉电阻器)

1个器件在 ADC 引脚(B0/A8)下表现出接近0V、而另一个器件在 ADC 引脚(A0/B12)下的20k Ω 上表现出0.02V 的压降。 输入电流似乎有所不同。 您能帮助检查可能的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:  

    如果相同的引脚(A0/B12) 用于 ADC、那么压降是否相等?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪

    我们现在确定了出现这一问题的原因。 在我们将 ADC 触发源 PWM 频率从60kHz 更改为1kHz 后、没有压降。

    您能否提供有关此问题的详细说明以及在未来设计中加以解决的建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    考虑到 ADC 的输入电路、源电阻和电容 Cp 的组合可以在高频下充当分压器。 因此、高频运行会产生压降。 为了解决该问题、 应缩小源电阻 RS 的尺寸。 另一种解决方案是在 ADC 前面使用缓冲器。