This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P55X:TMDSCNCD28P55X 无法再连接至目标

Guru**** 2665615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28P55X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1400307/tmdscncd28p55x-tmdscncd28p55x-cannot-connect-to-target-anymore

器件型号:TMDSCNCD28P55X

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天! 我 有2个新 TMDSCNCD28P55X。 当我想 在 CCS 中连接 TMDSCNCD28P55X 时、我发现需要升级 XDS110的通知。 升级完成后、TMDSCNCD28P55X 将无法再连接到 CCS。

我 确信在升级过程中、升级过程不会中断、并且电源正常工作。

我想问一下、是否有任何方法可以恢复该2 EVM。  

谢谢!

此致

Kita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kita,

    您能否将器件置于等待引导模式?  

    谢谢!

    Ben Collier