This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:无法连接到 Linux Ubuntu 22.04上的调试器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1398432/launchxl-f280039c-unable-to-connect-to-debugger-on-linux-ubuntu-22-04

器件型号:LAUNCHXL-F280039C

工具与软件:

我按照以下链接中用户指南中的说明操作: https://www.ti.com/lit/ug/spruj31/spruj31.pdf?ts = 1723184237989&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLAUNCHXL-F280039C

然后转到图5-1、我在其中设置了 cJTAG 2引脚高级模式。 单击"测试连接"时、出现以下错误消息:

[开始:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试 Probe_0]

执行命令:

%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfile>-rv -o -S 完整性

[结果]


--- [打印主板配置路径名]--------------------------------------------------------

/home/hlyeo/.ti/ccs1270/0/0/BrdDat/testBoard.dat

--- [打印重置命令软件日志文件]--------------------------------------------------------

此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器"libjioxds110.so"。
库构建日期为"SAR 13 2024"。
库编译时间为"13:00:32"。
库软件包版本为"12.7.0.00105"。
库组件版本为"35.35.35.5.0.0"。
控制器不使用可编程 FPGA。

硬打开控制器时出错。

--- [发生错误且此实用程序已中止]--------

此错误是由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序产生的。

值为'-260'(0xffffffefc)。
标题为"SC_ERR_XDS110_OPEN"。

说明如下:
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能为一个或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
限制。 可以使用更新固件和序列号
xdsdfu 实用程序(位于……/ccs_base/common/uscif/xds110)
安装目录中。 请查看 XDS110SupportReadMe.pdf
请将其归档以获取说明。

[结束:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针_0]

我的电缆已连接、并且主板已通电、但我不确定是调试器固件还是操作系统 Ubuntu 22.04存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在设备管理器(或等效的 Linux)中看到了 XDS110?  

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎是在那里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加更新。 我转至错误消息中 XDS110SupportReadme 所在的目录。 然后我尝试了./xdsdfu -e 命令,我得到了一个输出。 我在此处发布终端会话的最后几行内容。

    hlyeo@hlyeo-ThinkPad-T16-Gen-2:~/ti/ccs1270/ccs/ccs_base/common/uscif/xds110 $./xdsdfu -e.

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


    找到0个器件。
    hlyeo@hlyeo-ThinkPad-T16-Gen-2:~/ti/ccs1270/ccs/ccs_base/common/uscif/xds110 $

    出于某种原因、公用事业会标出0个设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还按照自述文件中的建议安装了 libusb。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、您的计算机会将 XDS110视为另一个 LaunchPad。 您以前是否使用过 CC1352R1 Launchpad?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 LAUNCHXL-F280039C 是我在安装 Linux Ubuntu OS 和 Code Composer Studio 后尝试连接的第一块评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LAUNCHXL-F280039C 是我在安装 Linux Ubuntu OS 和 code composer studio 后尝试连接的第一块评估板。

    这很奇怪、我从未在 Windows 上看到过这样的问题。 我想知道这是否与 Linux 上的 CCS 有某种关系。 我会寻求帮助。

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    值是'-260'(0xfffefc)。
    标题为"C_ERR_XDS110_OPEN"。

    在 Linux 上出现此错误的最常见原因是、安装后 install_drivers.sh 脚本未使用 sudo 运行。 您是否在 Linux 环境中执行了此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。