This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:COFF 和 EABI 方法的集成

Guru**** 2122650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1399481/tms320f280039c-integration-of-coff-and-eabi-methods

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

我们目前正在研究一个电源转换器项目、其中为了代码灵活性和其他原因而倾向于使用比特滤波器、并且我们想将驱动器库之类的东西用于通信等器件、因此我们希望将这两种方法集成在一起。

我的问题是:是否可以同时使用这两种方法?这样做有哪些问题和缺点(例如错误、较慢的速度等)?

当我们采用集成方式时、将应用 CLA、闪存、clamath、IQMath、fastpfu32、 等等。那么、我们应该如何设置 cmd 文件呢?