请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具与软件:
在下面的公式中、您能否说明"BEMF constant (以 mV/Hz 为单位)"是指相间峰值还是相位到中性点峰值

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
在下面的公式中、您能否说明"BEMF constant (以 mV/Hz 为单位)"是指相间峰值还是相位到中性点峰值

请访问以下链接
Steven、您好!
在下面的公式中、您能否说明"BEMF constant in mV/Hz"是指相间峰值还是相间中性峰值
您提供的公式 是指 相位到中性点 BEMF 常数。
[报价 userid="495216" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1399587/tms320f28379d-bemf-constant-in-mv-hz-clarification/5357440 #5357440"]那么如何计算 BEMF 常数(单位:mV/Hz)?请参阅以下 e2e 主题中的计算说明: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1397018/mcf8315a-unit-clarification-of-the-back-emf-constant-used-in-the-formula
此致、
约书亚