工具与软件:
你(们)好
我使用 MCU 进行产品开发。 客户询问设备是否支持 UL1998以及任何文档是否支持 UL1998
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我使用 MCU 进行产品开发。 客户询问设备是否支持 UL1998以及任何文档是否支持 UL1998
请参阅有关 UL1998支持的常见问题解答。 如果您还有其他问题、请告诉我。 谢谢。
你(们)好
感谢您提供的信息。 我使用 F28379D 进行产品设计、格式为 EABI。 我下载了 C2000-COFF 、并发现它在 SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB 中。
我尝试了从库源代码转换库来生成 EABI 格式。 然而,我花了3天仍然有很多困难在这个过程。 TI 是否有 EABI 格式的库?
我们的软件专家 Whitney 将在同一主题上为您提供单独的主题支持。 我将关闭这个复制的主题。 谢谢。