This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:将一些 MOTOR-CONTROL-SDK 文件放入 Github

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1398820/c2000ware-motorcontrol-sdk-putting-some-of-the-motor-control-sdk-files-up-in-github

主题中讨论的其他器件:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

工具与软件:

从 GitHub 上的另一个线程 Motorware中说可以将 BSD-3-subsection 放入 GitHub TI 文件。
我继续,把所有的文件与 BSD-3横幅下 我的 GitHub 存储 

这种行为合适吗? "我不会骗你的?"  如果是后者、我将立即删除此存储库。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您没有添加更多您自己的代码、则不建议这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我不会修改或添加任何对 motorcontrol-SDK 代码的内容。  我只将其作为开源项目的 Git 子模块使用。  此项目还引用了适用于 C2000ware-core-SDK 和 C2000ware-freeRTOS 的官方 TI git 存储库。

    我的原始问题:是否  可以将具有 BSD-3文件横幅的 motorcontrol-SDK 文件放入 GitHub 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 您可以添加从 TI 网站下载文件的链接。