This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:16位 ADC 采样的问题

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1399524/tms320f28p650dk-the-problem-of-16-bit-adc-sampling

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28P65X

工具与软件:

你好、专家

使用 TMS320F28P65芯片的16位高精度 ADC 采样时、我现在遇到问题。 您是否曾遇到过这样的情况?

问题描述是:当我使用演示板(LAUNCHXL-F28P65X)对干电池两端的电压进行采样时、我发现当 ADC 的采样配置设置为16位精密单端采样时、通过 CCS 的在线仿真可以看出采样值的波动非常大、大约为200 LSB。 而当我设置为16位精密差分采样时、在线仿真中采样值的波动非常小、只有大约20 LSB。 其他配置相同、使用了外部 ADC 参考、采样窗口为64、时钟分频器为1/4。 那么、对于这种情况、您有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好!

    您是否对 ADC 输入施加了任何类型的信号调节? 对于16位模式下的操作、并且无需信号调节 、例如输入引脚上的一个小电容器、有可能会发生变化。

    您能否提供 ADC 输入端电压的示波器捕捉? 200LSB 对应于在3.0V 基准电压下大约9mV 的变化。  

    我还会尝试更长的采样窗口、以查看变化是否减小。 但如果您希望在16位模式下实现稳定的转换、一定要对该引脚放置一个电容器。

    此致、
    Ibukun