This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:可同时进行硬件过采样的最大 ADC 通道数

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1400788/tms320f28p550sj-max-number-of-adc-channels-for-hw-oversampling-concurrently

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

你好、Champs

我是为我们的客户提出这个问题。  
我们可以同时支持的使用 PPB 过采样的 ADC 通道的最大数量是多少?

共有5个 ADC 模块。  
每个 ADC 模块都有4个 PPB 子模块。  
也就是说、P55x 可以使用 PPB 同时进行过采样、支持最多20个(=5x4) ADC 通道。  

我们的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    硬件过采样数据处理在 PPB 中进行、因此、您的理解是正确的。  如果将每个 PPB 分配给一个通道、则可以正确计算 P55x 对20个通道进行过采样的结果。

    此致、

    Joseph