This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:双轴驱动项目中的动态 Vd Vq 计算和过调制实现

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1399275/tms320f28379d-dynamic-vd-vq-calculation-and-over-modulation-implementation-in-dual-axis-drive-project

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

你好、

您能更新链接的主题吗、我还没有从您那里听到。  我认为它被锁定了

e2e.ti.com/.../tms320f28379d-dynamic-calculation-of-vq-and-vd-limits-to-implement-mpta-and-fwc-in-dual-axis-drive-project

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi AK、

    很抱歉,我已经失去了你的帖子的跟踪. 我将重新开启讨论、然后继续进行讨论。

    此致!

    Kevin