This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02000:全桥上的 SiC 肖特基二极管

Guru**** 2035740 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1399310/tidm-02000-sic-schottky-diodes-on-the-full-bridge

器件型号:TIDM-02000

工具与软件:

在 TIDM-02000工程的原理图中、有与初级 MOSFET 并联的 SiC 肖特基二极管、如下图所示。 这些二极管的功能是什么? 每个设计都需要它们吗? 在 TI 的不同原理图中、没有与全桥 MOSFET 并联的二极管。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖特基二极管用于克服 SiC FET 的反向恢复时间。 这样可通过尽可能减少反向恢复损耗来提高设计效率。