This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:S 文件地址对齐问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1401090/tms320f2800137-s-file-address-alignment-issue

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

尊敬的专家:

客户使用 F2800137时、会导出.s 文件、类似于 hex 文件。 他们发现内部的地址未对齐、每一行都有不同的地址、如下所示:

其最终客户请求应对齐.s 文件的地址、如何解决此问题? 谢谢!

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、十六进制实用程序 hex2000 不支持控制细节的方法,如...

    Unknown 说:
    内部的地址未对齐、每一行都有不同的地址

    有关进一步的讨论、请参阅 该论坛主题

    谢谢。此致、

    -George.