主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
您好!
我们使用启用了 CANFD 功能的 MCAN 模块。 我们还在该模块上实现了 CANopen 协议。 对于 NMT 配置、我们遇到了以下问题:
NMT 由一个标识符为0x000的2字节消息组成。 第一个字节用于目标节点、第二个字节用于命令代码。 有一条特殊命令用于复位 CAN 通信。 为简单起见、我目前使用 SysConfig 生成的 init 函数并在 CANopen 结构中进行一些复位。
我想知道是否有任何方法可以更深入地了解通过寄存器中的 MCAN 模块配置器件的调试器。 例如、我想知道消息 RAM 配置或滤波器配置。
另外、如果有更好的方法可以重置 CAN 功能而无需重新配置所有内容、您能否向我解释一下吗?
谢谢。此致、
David