This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280036-Q1:看门狗禁用语句的延迟

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1400936/tms320f280036-q1-delay-of-watchdog-disable-statement

器件型号:TMS320F280036-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天! 我想问是否 要使用汇编语言 在关闭看门狗之后立即重新启用看门狗、如下图所示、我是否需要在这两个语句中添加一个特定的延迟? 如果可以、  我应该在这里添加多长时间的延迟?  应该如何以汇编语言编写此延迟语句?

谢谢!

BR

Kita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:  

    是的、需要添加延迟。 请参阅 TRM 的以下快照-

    Vivek Singh