This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:哪个 ePWM 通道具有 HRPWM 功能

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1400933/tms320f28p550sj-which-epwm-channel-has-hrpwm-capability

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

专家:

F28P55x 的数据表显示 总共12个通道在24个 ePWM 通道内具有 HRPWM 功能。 在选择原理图设计时、如何知道一个 ePWM 通道是否具有 HRPWM 功能?

谢谢!

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    HRPWM 功能将位于您提到的该器件的 ePWM1-6 (前12个通道)上。

    此致!

    Ryan Ma