This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:它是否支持外部闪存?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1389569/tms320f2800157-does-it-support-external-flash

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

你(们)好  

 TMS320F2800157是否支持外部闪存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    我们的专家应该能够在今天或明天一天结束之前作出答复。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您尝试使用外部闪存的目的是什么? 该器件可从外部闪存下载代码(假设它可以与其中一个通信接口)、但该器件无法直接通过外部闪存运行。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison、

    客户需要512KB 闪存。 他们在问。 我曾建议客户使用 F28P55X、并且他们表示赞同。 谢谢@