This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:DSP CLA 编译空间问题

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1400684/tms320f280037-dsp-cla-compile-space-issue

器件型号:TMS320F280037

工具与软件:

您好、TI 专家

我在启用 CLA 内核时遇到了一个棘手的问题、即使只有1-2个行代码、CLA 代码 OBJ 文件也非常大(2-4K)。 我被用 CCS 编译这个项目,并尝试使用-O1 -O2优化标志,但它是无助的。  

我已经找到了 RC 关于为什么满足这些问题、即、函数调用全局参数。  

虚拟代码:

浮点 A=0;

void 函数(void)

  悬空 b=0;

  b = a; //此行将使用70-80B pram 空间

}

您知道为什么它会使用大量的 PRAM 内存 以及如何解决此问题、即更改编译器版本、优化级别、代码优化吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是因为 CLA 编译器不支持全局变量初始化。 请查看 此处链接的主题 以获取更多说明。 它提供了在 CLA 任务之间共享变量的其他方法。 此外、请牢记、不建议使用来自 CLA 任务的嵌套函数调用、这是因为它们有可能导致 CLA 堆栈上溢。 如果可能的话、我建议将函数内容直接放置在你的 CLA 任务中、以避免任何问题。

    此致、

    Delaney