This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800135:转换为 TMS320F2800

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1401560/tms320f2800135-converting-to-tms320f2800

Thread 中讨论的其他器件:CCStudioC2000WARE

工具与软件:

我正在考虑改用 TMS320F2800 (从 NXP1517和 Renesas RA4M1)。

我需要安装 CCStudio 以进行开发和调试。 是这样吗?

我设计的 PCB 上安装了 F2800器件。 . .

1.编程接口"丢失"了多少个引脚? 即不再可用于任何运行时函数。

2.我需要什么硬件来进行编程和调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ian、

    感谢您的咨询。 如果您不熟悉 C2000器件、我们的 Academy 网站上提供了介绍性信息。 了解此器件模块 和功能的其他最佳资源是技术参考手册(TRM)和 数据表。 数据表 第5章提供了引脚图和信号说明。  

    对于软件: 开始使用 F280013x 所需的主要软件包括:

    对于硬件: 如果您感兴趣、我们提供评估板:

    首先、请执行以下操作: 如果您 正在寻找  CCS/我们软件示例的使用简介

    • 这里有一些 CCS 介绍  SysConfig (CCS 的 GUI)视频/系列简介-这些也列在 Academy"关键视频"中。
    • Academy 中的"1"下有引导式软件实验室练习。 开始使用您的器件和"Labs"文件夹进行开发。
      • 可以在 C2000Ware SDK"培训"文件夹中找到它们的完整软件、如 Academy 说明中所述
    • 可在 C2000Ware SDK 中找到完整的软件示例库、位置为: C:\ti\c2000\{C2000Ware_version}\driverlib\f280013x\examples

    希望这有助于回答您的问题! 如果您有任何跟进或困惑、请告诉我。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真正想知道的是在我自己的 PCB 上对 C2000进行编程所需的硬件和连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    请查看此页面:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_target_connection_guide.html#buffered-case

    对于该器件、您可以使用2引脚 cJTAG、并且只需要在调试探针和 MCU 之间进行以下连接:TMS、TCK、GND、3.3V

    因此、您将丢失2个无法用于除编程之外的任何其他用途的引脚(TMS、TCK)。 我建议为 cJTAG 使用 XDS110调试探针。  

    此致、

    Ben Collier