This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:DSP 内置电压监控器是否可监控 VDDIO 和 VDD?

Guru**** 2636605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1399531/tms320f28384d-does-dsp-built-in-voltage-supervisor-to-monitor-vddio-and-vdd

器件型号:TMS320F28384D

工具与软件:

hi champs、

我的客户想知道 F2838x 器件是否支持任何用于监测 VDDIO 和 VDD 电压的硬件、以便确定发生了过压或欠压情况?

请告知您的意见、感谢您的帮助。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    请参阅数据表的第7.10.1节(PMM)。

    没有要监控的过压事件、但 BOR 和 POR 将监控欠压事件。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我的客户投诉根据建议运行条件表、VDD 的电压容差太小、仅为60mV 容差。 他担心如果在电源不稳定的环境中使用 DSP 器件、这种低 VDD 电压容限可能会导致系统问题。

    请告知您对此问题的评论、谢谢。

    此致、

    Luke  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    [报价 userid="114524" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1399531/tms320f28384d-does-dsp-built-in-voltage-supervisor-to-monitor-vddio-and-vdd/5364758 #5364758"]根据建议运行条件表、我的客户抱怨 VDD 的电压容差太小、只有60mV 容差。 他担心如果在电源不稳定的环境中使用 DSP 器件、这种低 VDD 电压容差可能会导致系统问题。[/QUOT]

    我想我们只能建议客户设计其电路板、使 VDD 保持在我们建议的工作条件内。 如果他们不这样做、MCU 可能会意外复位。  

    此致、

    Ben Collier