This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:C2000的引脚延迟

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1402025/tms320f28377s-pin-delay-for-c2000

器件型号:TMS320F28377S

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户想知道 C2000器件的引脚延迟、以帮助他们进行 PCB 布局。

对于 F28377、他们希望了解芯片引脚与 BGA 封装引脚之间的信号延迟。

对此问题有何建议?

谢谢!

LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    我认为指定了这个特定的延迟值、但在特定场景下、我们可能有类似的数据、例如在引脚上激活跳闸信号与在 ePWM 输出上生效之间的时间间隔。 您需要此信息的目的是什么?

    谢谢!

    Luke