This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:双核调度

Guru**** 2928310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1401076/tms320f28p650dk-dual-core-scheduling

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

您好!TI 团队:ñ ol

    我想通过 CPU1的 GPIO 输出信号控制 CPU2以生成中断。 是否可以通过 XBAR 实现? 否则、除了 ePWM 和 IPC 之外、CPU1还可以通过哪些直接有效的方式触发 CPU2的中断事件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄海霖

    CPU1负责配置 XBAR、但您可以设置 CPU2以在特定的 INPUTXBAR 在配置 INPUTXBAR 以读取 CPU1设置的 GPIO 后接收到信号时获取外部中断。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

       感谢您的答复