This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:在 C28内核上实施 EPI

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1399796/f28m36p63c2-epi-implementation-on-c28-core

器件型号:F28M36P63C2
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我尝试在通用模式下在 C28内核上实施 EPI、想知道是否有这方面的示例。

我在 controlSUITE 中找到的唯一示例 是用于 M3内核的 EPI SDRAM。

非常感谢、

Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我们仅提供此 IP 的 ASRAM 和 SDRAM 示例。 我们将在新设计中使用新的外部接口(EMIF)、因此我们可能没有创建该示例。 您应该能够修改 SRAM 示例以在 GP 模式下使用它。

    Vivek Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek、

    我只是想验证一下我是否理解了这个概念。

    如果我想让 C28通过 EPI 与外部设备通信、可以在 M3侧配置所有 GPIO 和 EPI 寄存器、之后通过设置  CEPIRTWCFG 寄存器中的 CLARGE 位将控制内容抓取到 C28。

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是这样。 请告知我们在实施时是否有任何进一步的疑问或遇到任何问题。  

    如果可以、您能否分享您为何使用此器件而不是某些新的 C2000器件?

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、我们更喜欢新型器件、因此我们分析了新型 TI 器件的不同备选方案、但没有发现任何配备所需的外设和存储器大小的产品。

    此外、选择 F28M36x 的原因之一 是我们的旧工程基于 F28M35x、新工程的代码将基于 F28M35x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我强烈建议迁移到新的 C2000器件、以充分利用未来的发展蓝图。 我知道迁移到新器件所需的工作量、但 C28x 端的大多数 IP 在新 C2000器件上应该相同。 您正在使用的任何特定外设在新的 C2000器件上不可用?

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在做出决策之前、我们与 TI 进行了讨论、没有任何内容可以推荐。

    使用的外设为:TCP、CAN、EMIF/EPI、UART、SPI、 PWM、DAC、ADC。

    先前的工程基于 F28M35x、因此微不足道的选择也是双核。 (使用 IPC)

    我们还考虑了单核处理器、但在所有上述外设和足够内存中找不到任何其他处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我们的 TMS320F28388D 器件具有所有功能。 但我不确定它是否符合您的价格预期。

    此致、

    Vivek Singh